This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSOURCE:数字听诊器

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067774/bt-mspaudsource-digital-stethoscope

部件号:BT-MSPAUDSOURCE

大家好,团队

我们的客户希望开发一个数字听诊器,并正在寻找一个随时可用的评估模块。  自从 几 年前 C5515 EVM 被废弃后,他正在考虑 BT-MSPAUDSOURCE 评估模块。 本模块是否可以用作数字听诊器,并在下面的应用报告中添加预放大器和低通滤波器? 除了这些组件外, 是否还有其他部件应该添加到 MSPAUDSOURCE 评估模块中?

https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sprab38a/sprab38a.pdf#page=6  

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我正在将这条主线转移到一个更相关的论坛上。 一位专家将很快在这里跟进您的工作。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    看着 CC5515数字听诊器套件,似乎它在进入音频编解码器之前需要几个前置放大器和滤波器。 由于 BT-MSPAUDSOURCE 板已包含音频 ADC,我们应该走得更好。

    但是,我想强调一点:在 CC5515套件中,提到了三种模式(铃形模式,隔膜模式,扩展模式),这些模式需要三种不同的输入路径。 因此,编解码器还需要支持三个输入(IN1x,IN2x 和 IN3x),如 CC5515套件原理图所示。

    此致,

    桑贾伊·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    您是否需要我们的帮助?

    此致,

    桑贾伊·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    非常感谢您的反馈。

    此致,

    丹尼洛