“Thread:Test, CC2564C”中讨论的其它部件
大家好,我正在尝试从 Linux ARMv8 (64位)加载 TIInit_6.7.16.BTS,然后加载 initscription-TIInit_6.7.16_avpr_add-on.BTS。 从我所能知,蓝牙仅在 ARMv7 (32位)上受支持。
Bluez 加载器只加载一个 BTS 文件(由于构建方式混乱,我不确定如何轻松添加第二个文件)。
如何轻松实现这一点是否有一些规范? 还是一个例子?
谢谢
vb
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我正在尝试从 Linux ARMv8 (64位)加载 TIInit_6.7.16.BTS,然后加载 initscription-TIInit_6.7.16_avpr_add-on.BTS。 从我所能知,蓝牙仅在 ARMv7 (32位)上受支持。
Bluez 加载器只加载一个 BTS 文件(由于构建方式混乱,我不确定如何轻松添加第二个文件)。
如何轻松实现这一点是否有一些规范? 还是一个例子?
谢谢
vb
你好,瑞安,
谢谢
现在 BT 经典测试正在运行,但 BLE 测试却不能。
要明确一点,我们正在尝试启用连续 BLE 传输以进行对讲机验证测试(这是阻止验证)
步骤的顺序(以及这些步骤的细微变化也是尝试的,但这些步骤似乎是指定的步骤):
请检查上述 HCI 命令以检查它们是否适用于 BLE?
谢谢
维尔
您好,维尔
是否可以验证您最初加载了 TIInit_6.7.16.BTS 文件? 此文件用于 CC256XB-BT-SP (B 版本),而 TIInit_6.12.26.BTS 文件用于硬件的 C 版本。 这可能会导致一些 BLE 问题——我会先尝试加载此问题,然后再加载其它问题。
此外,如果您尝试同时使用 AVPR 和 BLE 功能,我建议在 TIInit_6.7.16.BTS 服务包中添加以下命令,然后将新文件加载到设备:
要启用 AVPR (在脚本开头):
SEND_HCI_VS_AVPR_Enable 0xFD92,0x01,0x00,0x01,0x0000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_AVPR_Enable_Event 5000,0x00,0xfd92,0x00
要将 AVPR 重置为接收器角色:
SEND_HCI_VS_AVPR_Enable 0xFD92,0x01,0x01,0x00,0x0000
Wait_HCI_Command_Complete_VS_AVPR_Enable_Event 5000,0x00,0xfd92,0x00
你可以为我尝试这些吗?
您好,维尔
感谢您确认您使用的是 C 版硬件。 C 版可用的 Service Pack 可在以下网站找到:TI.com: CC256XC-BT-SP
在此 Service Pack 中,有一个用于 BLE 的 initscripts 附加文件,版本为6.12.26,用于硬件的 Rev C。 您可以尝试下载此版本的 Service Pack 并加载该版本的 BLE 附加软件吗?
谢谢,
瑞安
您好,维尔
感谢您为我所做的尝试——现在我们可以尝试将 BLE HCI 命令添加到 AVPR Add-on .BTS 文件吗?
您可以在 HCI 测试仪中打开和修改.BTS 文件,可在此处下载:TI.com :Wireless Tools Package
打开 initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts 文件和 initscripts-TIInit_6.12.26_ble_add-on.bts 文件,然后将 BLE 文件中的 HCI 命令传输到 AVPR add on 文件。 这将允许您在单个.BTS 文件中同时使用 AVPR 和 BLE 功能。
谢谢,
瑞安
你好,瑞安
我已经下载了 HCCITester,但它在打开 xxxx_6.12.26.BTS 文件方面不成功。 我已经尝试过以下步骤(与以前非常相似),BT 经典版本可以使用这些步骤(使用正确的 HCI 命令):
谢谢
维尔
现在,我可以编辑脚本和在之间执行的步骤,以关闭脚本,从开始菜单中打开脚本,并添加.xml 命令库。
但是,所有 BLE 脚本都执行 enable BLE 命令并设置功率,其中只有 POWER 命令缺失(.bts 脚本将功率设置为看起来最低的级别)。
我尝试使用适用于 BLE BT 经典的命令,方法是更改以下帖子中提到的调制类型。 由此产生的2个问题: