“线程: ENERGY-TRACE”中讨论的其它部件
您好,
我在应用中使用了 CC2640R2F 芯片!! 我的问题是,我希望在一个小电池上运行此应用程序的时间更长(大约超过5天/充电)。 我需要在代码中做一些事情,以便降低功耗。 像按下按钮一样,芯片在睡眠模式下启用,一段时间后,芯片将再次处于超低模式。
目前,我的应用功耗比 BLE 传输约为7mA。 FYI,芯片与 I2C 传感器连接,并通过 BLE 将这些数据传输到移动应用程序。
我可以更改代码以启用低功耗功能吗? 使用任何参考示例或链接指导我。