This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSOURCE:如何连接麦克风

Guru**** 633805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1074736/bt-mspaudsource-how-to-connect-microphone

部件号:BT-MSPAUDSOURCE

您好,

你好。

我们的客户购买了 BT-MSPAUDSOURCE,他们正在尝试连接麦克风,但没有成功。

他们告诉我们,当他们使用3.5毫米插孔时,插孔工作正常,但当他们连接一个与耳机分离的麦克风时,插孔不工作。

他们是否需要在程序中启用某些 PIN,以便能够从该麦克风中获得语音? 是否有任何程序可以实现此目的。 他们如何获取此软件?

期待您的帮助。 谢谢。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    请查看此相关 E2E 线程: 将数字麦克风添加到 BT-MSPAUDSOURCE

    如上所述,BT-MSPAUDSOURCE 板上的默认 A3DPDemo 设置为使用板上的3.5毫米音频插孔作为音频源。 您是否知道这是他们尝试运行的演示?

    最佳

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,  

    我要用自初始 POST 以来经过的时间来结束此线程。 如果您还有任何问题,请点击“询问相关问题”,我们可以继续对话!

    最佳

    瑞安