This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-mini:CC2451/240蓝牙通信帮助

Guru**** 2187215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1077348/cc2541dk-mini-help-with-cc2451-2540-bluetooth-communication

部件号:CC2541DK-mini
“线程”中讨论的其它部件:CC2541测试

您好,  

我购买了 CC2541的 Kit dev mini ,并且在 CC2541 Mini Development Kit 快速指南中所介绍的所有步骤都取得了成功。 我通过遥控钥匙,加速计和蜂鸣器测试按钮。 现在我必须做一个简单一点的测试。 我需要 在 CC2540Dongle 和 Android/Aplle 手机之间进行对话。 在手机上,我使用 NRF 连接(用于蓝牙的简单超级终端),在 PC I 上使用高级串行端口终端(用于 Windows 的通信超级终端)。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过 BLE 共享数据有几种不同的方法。 如果对流媒体数据感兴趣,则 GATT 通知可能是传输数据的最佳方式。 但是,如果您希望偶尔只读一次值,则可以将数据存储在特性的 BLE 配置文件中,并使用 BLE 中心读取这些数据。 启动它的一个很好的示例项目是 SDK 中包含的 SimpleBLEPeripheral 项目。 您可以在此处添加特征以包含任何感兴趣的数据,并使用手机应用程序或以中心角色运行的其他 BLE 设备阅读这些特征。

    我强烈建议阅读 《CC2540和 CC2541蓝牙Registered低能耗软件开发人员指南  》,因为其中包含了使用 BLE 进行开发的非常有用的资源。 它还包含关于关贸总协定通知 API 的信息。

    此致,

    1月