请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:CC2564, CC2640R2F, CC2642R, CC2650MODA晚上好…
这是我第一次来这个论坛。 希望我能获得有关 TI 产品的一些答案。
1. 我想知道 TI 是否有 BLE SoC 芯片(包含控制器,HCI 和主机)? 在这些方面,您为什么不能购买任何 FCC 认可的模块来集成到产品中?
2. 查看 CC2564: 这严格意义上是否是 HCI 的 PHY,并且您使用 PWM 或 UART 接口进行通信? (不确定我是否理解为什么有两辆公共巴士?)
3. 关于 CC2564:能否将堆栈安装到 MSP430 (16位处理器)上? (从未见过这些上的 PWM 接口)..... PWM 接口是否物理上是一个只使用 PWM 协议的 I2S? (为什么不称之为 I2S)
谢谢你们!
史蒂夫