This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642非易失性存储器

Guru**** 646230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099463/cc2642r-q1-cc2642-non-volatile-memory

部件号:CC2642R-Q1

大家好,

以下是客户可能需要您帮助的几个问题:

1)非易失性存储器中存储了大约2万个数据。 是否可以存储如此多的数据?

2)如何检查用户自己的ICALL_malloc分配的内存正在使用多少内存?

3) CC2642闪存是在哪个文档中发布的? 包括NVS,蓝牙协议内存占用空间等?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)非2642非易2642易失性存储器中存储了大约20K的数据。 是否可以存储如此多的数据?[/QUOT]

    该设备具有闪存的352 KB ,应在非易失性存储器和二进制存储器之间共享。 因此,只要二进制大小不是太大,您就可以在闪存中存储此数量的数据。

    2)如何2642如何检查2642检查用户自己的ICALL_malloc分配内存正在使用多少内存?

    请参阅 调试指南 和功能iCall_getHeapMgrGetMetrics

    3) CC26422642 CC2642闪2642闪存2642存是在哪个文档中分发的? 包括NVS,蓝牙协议内存占用空间等? [/引述]

    如果您询问在何处可以找到存储在NVS中的数据的源代码,则无法真正访问它,因为此代码是以库的形式提供的。 我只能告诉您,NVS闪存消耗的大部分来自GapBondManager。

    如果您询问有关所存储数据的详细信息,请参阅 “User's Guide(用户指南)”。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

    [/quote]