请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 主题中讨论的其他部件: LAUNCHLL-CC2640R2
尊敬的团队:
我的客户尝试使用CC2640R2F,但24MHz晶体没有振荡。
它们将打开MCU。
他们是否需要执行其他操作来引导xtal?
此致,
YUto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户尝试使用CC2640R2F,但24MHz晶体没有振荡。
它们将打开MCU。
他们是否需要执行其他操作来引导xtal?
此致,
YUto
您好,YUto:
客户是否使用有效的应用程序对CC2640R2F进行了编程? 启动HF XOSC无需任何额外操作。 他们可以参考LAUNCHTXL-CC2640R2 设计文件 ,并将其设计提交 给SIMPLELINK-2-4GHz-DESIGINE-REVESS-以 供进一步审查。
此致,
Ryan