This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:调节HF振荡器

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099629/cc2640r2f-tuning-the-hf-oscillator

部件号:CC2640R2F

尊敬的团队:

我的客户尝试调整内部Cap-Array。

它似乎可以通过以下test命令和寄存器更改步骤进行更改:

CMD_TX_TEST:发射器测试命令

https://www.ti.com/jp/lit/pdf/swcu117 23.3 .3.1 .8.

mode_conf寄存器(偏移= FB4H)

https://www.ti.com/jp/lit/pdf/swcu117 9.1 .1.4

 

这是正确的步骤吗?

如果是,请告诉我们如何操作?

 

他们还需要知道设置"频率合成器控件"的步骤

CMD_FS:频率合成器控制命令

https://www.ti.com/jp/lit/pdf/swcu117 23.3 .3.1 .5.

您能否告诉我如何操作?

如果您需要其他信息,请告诉我。

此致,

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YUto:

    是否复习 了swra640的6.4 部分? 建议使用RF Studio评估负载电容性能,但任何未调制载波输出测试都适用。  负载电容值最终由存储在CCFG的MODE_CONF寄存器中的XOSC CAP_MOD和XOSC CAPARRAY_Delta位确定。  您可以参考 TI驱动程序API 和射频示例 ,以进一步了解如何发布常见的射频命令。

    此致,
    Ryan