This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:最新的简化入门应用程序

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1100041/cc2642r-latest-simplelink-starter-app

部件号:CC2642R

您好,

安装了最新版本的starter应用程序(5.12 v)后,EVM无法连接。

我是否可以获得应用程序安装文件的较旧版本(v.5.11)?

App Store和Google Play仅具有最新版本。

我已将OAD示例的以下链接传递给客户。

但是,客户表示源代码中没有OAD功能

我能否获取最新版本的Starter应用程序的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    恐怕我们无法提供此应用程序的源代码。

    您能否指定CC2642R设备使用的SDK版本和示例?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK版本:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52

    示例:5.10 ble_example-simplelink_cc13x2_26x2_SDK-serve\examples\RTOS\CC26X2R1_LAUNCCHXL\ble5apps\simple_serial_socket_server

    我的客户将示例合并到SDK中。

    我只想在应用源代码中使用OAD函数示例。不需要所有源代码。

    我能否获得simplelink starter 5.11 v安装文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,SY,

    您能否进一步详细解释您看到的问题? 我尝试使用5.20 SDK中为项目零预构建的十六进制文件来复制此文件,并且能够使用v 5.12 连接到它。 您是否在iOS和Android设备上都存在此问题? 什么版本?