This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:简单外设 TX 功率不稳定

Guru**** 615615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1118283/cc1352p7-simple-peripheral-tx-power-is-not-stable

器件型号:CC1352P7

您好:

在简单外设示例中、有两个广播集、一个是传统广播集、另一个是通过编码 PHY 扩展的广播集。这里有一些 TX 功率问题。

当我设置默认 TX 功率0并使用分析设备测量传输功率时、最高和最低功率之间存在较大的间隙。测得的功率间隙可以达到10dBm。

起初,两个不同的广告组都怀疑是这个问题的原因,但当我关闭其中一个广告组时,这个问题仍然存在。

然后、我尝试演示是否是硬件问题、使用智能射频以固定功率控制 launchpad 发送数据包、测量结果表明硬件正常。  

根据上面的描述、这个示例似乎有一些 TX 功率不稳定性问题。您能找到主要案例。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了帮助我们调试这个问题、请您:

    • 描述您的测试设置
    • 提供测量的示波器截图
    • 这是定制硬件还是 TI LaunchPad?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack:

    测试设置

    设置默认 TX 功率0、 并使用分析设备测量传输功率(广播功率)、抑制干扰、信号通过电缆传输。信号在最高功率和最低功率之间存在较大的间隙。测得的功率间隙可达到10dBm。测量范围为(-29)-(-30) dBm

    2.两组不同的广告怀疑是造成这个问题的原因,但当我关闭其中一组广告时,这个问题仍然存在。

    请参阅测量的示波器截图、 重点关注功率(dBm)项、路径损耗为30dBm。

    所有实验均在 LaunchPad 上进行。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、上次回复中未上传测量视频、请在此处查看。

    e2e.ti.com/.../dc9a86f76ec75563db86d7963746c9af.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用频谱分析仪执行了静态未调制 Tx 测试,以确定功率是否随时间变化?

    这更像是在广播模式下测量输出功率水平时测量同步问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW,

    如问题说明中所述、当 Launchpad 由 SmartRF 无线电控制时、功率输出稳定。 因此、在我看来、这个问题与硬件无关、应该是应用程序自身的问题。

    祝你万事如意。

    仁芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 仪表上的广播模式期间测量输出功率水平时,您是否更改了触发器/同步?

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW:

    很抱歉、导致此问题的原因是仪器测量错误、根据我们的分析、只有在不白光数据包不白的情况下、仪器才能准确测量功率、 因此、当 BLE 处于 PTM 模式但无法应用于白光数据包时、它会显示正确的结果。

    如所示的 BLE 特定内核5.2、所有 le 数据包都显示为白化、 以便从高度冗余的模式中随机生成数据、并最大程度地减少数据包中的直流偏置。 PTM 模式下的数据包不白化的原因是什么。 我有一个推测、原因是数据包有效载荷(有关详细信息、请参阅随附的图片)、采用 PTM 模式来检查硬件设计、因此数据包应该是原始数据包、而不是经过白化处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好的方法是识别测量中的输出功率变化。 需要让同事检查 为什么 PTM 模式下的数据包没有变白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renfang、

    [引用 userid="527174" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1118283/cc1352p7-simple-peripheral-TX-power-is 不稳定/415739#4157399"]我有一个推测、原因是数据包(请参阅图片中所附的原始设计数据包详情、而非原始 PTM)。]

    没错。 例如、如果您运行 HCI_EXT_ModemTestTxCmd、则会传输未白化的载波。 这通常用于测试射频 PHY 设置。 在尝试捕获 modemTestTx 命令时、必须使用 HCI_EXT_ModemTestRxCmd 命令来接收此命令(因为它未被白化)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar

    感谢您的确认和具体解释、这让我更加赞赏。

    BR。

    周仁芳