TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:更改 SDK 示例中的链接器命令文件

Guru*** 135600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1130729/cc2642r-change-linker-command-file-in-sdk-example

器件型号:CC2642R

您好!  

我将使用 SDK v5.20.00.52中的 simple_peripheral_oad_onchip 示例进行测试

我需要更改链接命令文件。  

但我在 CCS 项目浏览器中找不到链接器命令文件、它是一个链接文件。  

simple_peripheral_oad_onchip 使用 cc13x2_cc26x2_app.cmd、它位于  C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip\tirtos\ccs

我将链接器文件移动到工作区中的文件夹、但它未反映在工程中。

我想将  cc13x2_cc26x2_app.cmd 移动到工作区中的项目文件夹。

如何检查工程的链接器文件信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    BLE5-Stack 项目的链接器命令文件由 Project Properties -> Build -> Arm Linker -> File Search Path 引用为 ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR}/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack\simple_peripheral_ccc26XX_install_DIR}/cc26x2_r2因此您可以直接将该文件复制到工作区中、并将其复制到 CC13x2/rtos_cc13x2/rtos。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢你的帮助。