请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
- simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56 SDK 中的 TI 内核的 SysConfig 工具中添加了一项新功能。
project.syscfg (例如:simple_peripheral.syscfg)文件在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56 SDK 中需要另一个参数。
参数是为 tirtos 或 freertos 项目设置 RTOS 版本。 如果没有参数、将导致链接器错误、内核对象缺少符号。
因此、当从5.20 SDK 移植到5.30 SDK 时、您需要从手动更新 project.syscfg 文件
//@clipArgs --board /ti/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL
更改为
//@clipArgs --board /ti/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL --rtos tirtos
假设您正在为项目使用 tirtos
- TI 驱动程序在5.30SDK 中经历了重大变化、因此从5.20 SDK 迁移到5.30 SDK 时、需要重新运行 SysConfig 工具以重新生成 ti_drivers_config.c 和 ti_drivers_config.h 文件。 如果不这样做、驱动程序可能无法正常工作