This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Resource Explorer 无法为 CC2650 Launchpad 创建新项目

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1158446/launchxl-cc2650-the-resource-explorer-cannot-create-new-project-for-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我突然发现 Resource Explorer 无法为 CC2650 Launchpad 创建新项目、我不知道是什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-CC2650用于评估 CC2650。 TI 建议评估以下器件之一、以获得其他功能和更多可用的闪存:

    • CC2642R:支持蓝牙5
    • CC2652R:支持低功耗蓝牙、Zigbee 和 Thread 的多协议
    • CC2640R2F:最新的低功耗蓝牙(4.2)堆栈

    如果您想继续使用此 Launchpad、您可以查看我从我之前回答过的另一个线程复制粘贴的以下步骤:

    请访问 此处:https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 并下载 BLE Stack v2.2和 CCS (两者均可在下载选项选项卡中找到)。

    2.安装 CCS (仅限默认选项、我选择了仅支持 CC13xx/CC26xx 器件)。

    3.使用 http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html 安装 TI-RTOS

    4.在 CCS 中:Project -> Import CCS Projects -> Browse -> c:/ti/simplelink/examples/cc2650lp/simple_peripheral

    5.勾选..._app 和..._stack ->单击完成

    6.选择堆栈项目->单击"调试"(带有绿色虫子图标的按钮)。 这将生成并下载项目,但它会抱怨找不到 main()。 这是可以的、只需单击"终止"(带有红色矩形的按钮、或 CTRL-F2)。 它还要求更新我的调试器、我接受了。

    7.选择应用程序项目->单击"调试"。
    在这里、我实际上遇到了一个问题、因为 CCS 声称未安装正确的 TI-RTOS。 因为它附带了 BLE 堆栈、所以不正确。 但是我在这里找到了解决方案: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792184/ccs-cc2640-com-ti-rtsc-tirtoscc13xx_cc26xx-v2-21-1-08-is-not-currently-installed 

    8.单击"恢复"(按钮、带黄色绿色箭头或 F8)。

    9.Simple BLE Peripheral 出现在我手机上的 LightBlue 应用中。  

    有关该过程的更多详细信息、请参阅文档 :https://www.ti.com/lit/pdf/swru393 

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前导入演示、如

    但现在它显示"未找到示例项目"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照前面详述的步骤操作。 此外、请确保正确安装 TI-RTOS 和 CCS。

    此致、