This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:帮助我们进行首个设计!!

Guru**** 633805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, LAUNCHXL-CC1352R1, LPSTK-CC1352R, BOOSTXL-ULPSENSE, BOOSTXL-SHARP128, BOOSTXL-CAPKEYPAD, CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/981650/launchxl-cc1352r1-help-with-our-first-design

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC2642RLPSTK-CC1352RBOOSTXL-IOBKOUTBOOSTXL-ULPSENSEBOOSTXL-SHARP128BOOSTXL-CAPKEYPADCC1352R

我们正在为石油和天然气阀门自动化现场应用启动新的开发、该应用要求在现场实现5年以上的电池独立性。

在第一个版本中、这是一个小型系统、它将监控12个数字输入信号并控制12个输出:10个指示 LED 和2个电磁阀(12v)。 我们希望该产品具有实时时钟来实时记录输入信号事件、并具有低功耗蓝牙通信功能、以便运营商在访问站点时偶尔进行连接、以监控电池状态、更新配置(名称、时钟、阀标签等) 并下载任何可用的日志信息、例如能够强制输出。

在电源方面、我们正在考虑使用一个"电池组"、其中包含5到10节3.6V、2.4A-H 锂离子电池(AA 尺寸、 EaglePicher PT-2100或类似电池)、这可能是产品的电源。 (分两个电压:3.6x4=14.4V、用于电磁阀、其余电压为3.6V 的产品供电)

产品监控"电池组"状态非常重要、如果这在任何一条电压总线中都低于阈值、则应采取措施、让其中一个电磁阀(阀门关闭) 将产品设置为低电池模式、处于安全处理状态。

我们希望产品尽可能符合功能安全要求。

这是此产品概念的小方框图。


您能否帮助我们提供您对此类应用中最适合的 TI 产品的建议?

提前感谢您的支持。

此致、

Arturo Trevino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于应用中的 MCU、您可以考虑使用 MSP432P411xT、该器件应具有足够的 GPIO。 对于 BLE 模块、您可以使用 CC2642R、该器件可在 TI EVB LAUNCHXL-CC26x2R 上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您能帮助我们将这个想法整合在一起。

    我们刚刚从 DigiKey 购买了以下产品、用于我们的开发团队:

    3个 LAUNCHXL-CC1352R1

    3个 LPSTK-CC1352R

    3个 BOOSTXL-IOBKOUT

    3个 BOOSTXL-ULPSENSE

    3个 BOOSTXL-SHARP128

    2个 BOOSTXL-CAPKEYPAD (只有2个库存)

    请告诉我、您认为这是适合我们发展的套件、还是建议您添加其他内容?

    谢谢!!!

    Arturo Trevino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1352R1可在 低于1GHz 和蓝牙下运行、如 LPSTK-CC1352R 所示。 对于项目或产品原型设计、请勿使用 LPSTK、您可以使用 LPSTK 添加的内容的选项有限。 而是使用 Launchpad 版本。 TI 拥有 BMS 解决方案。

    我建议您在购买任何产品之前仔细考虑这一点。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些套件适用于 BLE 部件,但我认为 CC1352R 没有足够的 GPIO 来满足您的应用需求。 我假设您仍需要 MSP432等额外的 MCU 来进行数据聚合。