请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-ULPSENSE
大家好、
我想使用 Sensor Controller Studio 进行电容式触控。
为此、文档中需要2个 ADC 引脚。 (1个测量引脚和1个基准引脚)。 这是真的吗? 我在应用中使用所有 ADC 引脚、并且可以使用1个 ADC 引脚进行电容式触控。 可以这样做吗? 如果我需要2个引脚、我是否可以使用该基准引脚作为公共引脚? 因此、我以特定的间隔运行和停止 Sensor Controls Studio、而在其他时间、我从基准引脚读取另一个 ADC 示例。 这是可行的吗?
此致。
Ahmet Salih Asker