1.A25引脚:SLOS_ CLK_ IN, 必须提供32.768kHz 时钟信号? 是否可以将其设置为“无连接”?
2. A6引脚:如何连接 nSHUTD? 直接上拉至 VDD_1.8V 是否正常?
MCU 和蓝牙通过 UART 四个信号进行连接。 我们是否需要特殊命令来实现通信?
)电路图是否正常(R100 NC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有关器件的正确原理图和布局、请参阅我们的数据表和参考设计。 https://www.ti.com/tool/CC256XEM-RD
BR、
Vince
您好、
请提交设计审核、以便我们更深入地了解问题- https://www.ti.com/tool/DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS
BR、
Vince
您好 Vince,
感谢您的回复!
我填写了检查清单。 似乎有很多问题。 请帮我看一下。
此外、我负责软件的同事还收到了以下信息:主机需要下载 HCI 的固件(用于 cc2564)、以及需要 MCU (STM32L452)和 cc2564的 SDK。我的同事已经为此问题发送了另一个请求。 这是否会影响26MHz 晶体振荡器的工作?
此致!
Lisa
e2e.ti.com/.../CC2564_5F00_Hardware_5F00_Design_5F00_Checklist_5F00_20210202.xlsx
您好 Lisa、
查看此处、了解有关如何开始使用 EVM 和软件开发的更多信息: https://www.ti.com/lit/sg/swru523b/swru523b.pdf