This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:与蓝牙经典器件的通信(AFH 处于活动状态)是否注意启用了 AHL?

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/965334/cc2564modn-communication-with-afh-active-to-a-bluetooth-classic-device-which-does-note-have-ahl-enabled

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564

尊敬的所有人:

我收到了客户的问题、是否可以与未启用 AFH 的器件进行可靠通信?

作为本问题的背景:

基于 CC2564MODN 的全新硬件需要能够现场与未启用(或支持) AFH 的旧器件(不基于 CC2564)通信。

这是完全可能的吗?

在本例中、需要在 CC2564MODN 上关闭 AFH?

谢谢、

BR、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我确信您知道、BT 中引入了 AFE、以减轻无线电干扰和衰减、从而提高可靠性。 由于 AFE 具有监控功能、可检测不良通道并对其进行相应更改、因此使用 AFE 比不使用 AFE 更可靠。  这并不是说客户无法拥有可靠的 BT 链路、而是高度依赖于他们的环境。 如果不了解客户应用、我建议他们考虑部署 BT 器件的射频环境。 如果他们不期望太多的活动、他们可能会因为没有启用而离开、并且仍然可靠地执行。 最终、这是他们在做出最终决定之前应尝试在现实环境中进行测试的结果。  

    您还可以根据性能和兼容性自适应禁用/启用它。 这可能会对性能产生瞬时性能影响、但也可能是一种选择。

    最后、AFH 成为 BT 规范 v1.2中的标准、目前我们的标准是 v5.2。虽然我了解他们的担忧、但我认为这实际上是一个问题的可能性很低。 也许我做出了太多的假设、但这是我的看法。  

    但愿这对您有所帮助。

    Jesu