This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:Android 手机可以连接和传输数据、但 IO 无法正常连接。

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1165511/cc2640r2l-the-android-phone-can-connect-and-transmit-data-ok-but-the-ios-cannot-connect-normally

器件型号:CC2640R2L

大家好、

以下是客户的请求:

正如标题所述、Android 手机可以连接和传输数据、但 IO 无法正常连接。  除非将电路板复位、 否则 IOS 可以再次正常连接。

在 IOS 工程师进行调试后、发现可以连接蓝牙、但无法获取蓝牙服务。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的参与。

    下面是一些我建议使用的调试线索:

    -检查此问题是否可通过未修改的示例重现

    -使用 LightBlue 或 BLE Scanner 时,检查问题是否可重现? (或客户未开发的任何 iOS 移动应用程序)

    - 在问题发生后检查器件的状态(使用调试器和调试指南)。 是否存在内存损坏、无限循环、BLE 堆栈错误等迹象?

    -使用 BLE 监听器日志并比较连接到 Android 应用与 iOS 应用时的行为?

    如果需要更多支持、您能否提供有关 SDK 版本和所用示例的更多详细信息?

    我希望这将有所帮助、

    此致、