This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何设置跳频? 如果通道拥塞、该怎么办?

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1166444/cc2640r2f-how-to-set-frequency-hopping-what-should-do-if-the-channel-is-congested

器件型号:CC2640R2F

大家好、

以下是客户的请求:

  1. CC2640R2F 能否实现跳频?
  2. 哪个函数配置跳频参数?
  3. 即使在相对拥挤的通道中、是否有任何方法可以确保蓝牙传输可靠?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1-是的,当使用低功耗蓝牙时,启用跳频。

    2:跳频是低功耗蓝牙的一项强制性功能。 它始终处于启用状态。 应用程序可以读取(HCI_LE_ReadChannelMapCmd)并根据需要更改通道映射(HCI_LE_SetHostClassificationCmd)

    3 -蓝牙 LE 协议支持各种故障检测和机制传输、以保持尽可能可靠的通信、包括在繁忙的环境中。

    我希望这将有所帮助、

    此致、