请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 你好!
我们希望使用 CC2564C 开发一款必须管理与 BLE 连接并行的 HSP 连接的产品。
第一个问题:根据数据表、这意味着我们无法使用辅助模式、因此必须从外部管理音频编码。 但我想我已经在 TI 的论坛上看到、如果我们在窄带语音中、我们仍然应该能够让 BT 模块完成编码。 哪一个是正确的? 如何启用 NBS? 未找到任何有关该内容的信息。 我们使用 BlueKitchen 堆栈。
第二个问题:如果我们无法获取 NBS、我们希望通过 MCU 对音频进行编码。 这个将通过 I2S 发送音频数据。 根据我们的理解、我们应该实施 CVSD 编码算法。 根据 Wikipedia、此算法似乎具有"1个样本/位"输出。 这是否意味着要获得16kHz 信号、我们需要提供16*8=128Khz 采样信号? 是这样吗? 这对我们来说非常重要!
谢谢、
Harold