主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST、
你(们)好 我已经按照 http://www.ti.com/lit/ug/swru497/swru497.pdf 上的说明 使用了两组不同的开发板(根据这些说明、每组都需要4块板)。 我可以连接到 BT 接收器(本例中为 Bose 耳机)、但没有传输任何音频。 我完全按照上面指定的步骤操作、并检查了电压和信号。 当按照 规定使用 CC3200AUDBOOST 时、似乎从未生成音频信号、例如 AUD_CLK 和 AUD_FSYNC 等。
是否有人能够遵循这些步骤并从这些开发板获取 BT 音频? 我使用的是最新的 BT 堆栈以及 v1.2更新-截至2019年8月的所有最新内容。
请帮助。 我被骗了!
谢谢。
我试过的东西:1)一组不同的板、认为我可能会炸第一组。 2) 2)根据第5页底部的说明、接地而不是使用10K。 3) 3)个不同的音频接收器-一个 Bose 耳机、另一个非品牌耳机和一个助听器耳机。 我能够连接到全部3个、并且能够使用 OpenSink 命令行命令打开接收通道、但听不到任何音频。 按照指令的规定、音频位于 J3的音频输入端。 4) 4)测试和验证了第7页规定的接线线束、甚至制作了第二个线束。 5) 5)测试了所有电路板上的电压和接地。 6) 6)已在第7页顶部定义4条 I2S 音频线路。 我无法获取 AUD_CLK 的时钟、这使我认为可能存在与第8页指定的固件堆栈配置不兼容的情况。 我使用的是 Bluetopia MSP432 v4.2.1.1 -我认为是2018年7月的最新版本。 7) 7)已验证 CC256XCQFN-EM 上的 BT 芯片是修订版 C 芯片-而不是修订版 B。8)测试固件源代码的各种调整、以查看是否在该处设置了错误、 但是、在继续之前、请始终确保我恢复到原始代码(不进行调整)。 我还针对 CC256xC - v1.2实施了几天前发布的最新基本补丁 RAM 更新
此外、当我刷写并运行 BT 堆栈时、这是我的初始化信息:
Openstack()。
蓝牙堆栈 ID:1.
A3DP 拉电流功能已启用。
器件芯片组:4.2
BTPS 版本:4.2.1.0
项目类型:6.
固件版本:12.18
应用程序名称:DNT-%02x%02x%02
应用程序版本:0.1.
BD_ADDR:0x88C255D1D99D
EIR 数据配置成功(器件名称 DNT-D1D99D)。
A3DP 端点已成功打开。
器件类:0x100428。
支持的格式:
频率:44100、通道:2、标志:0
频率:48000、通道:2、标志:0
频率:48000、通道:1、标志:0
频率:44100、通道:1、标志:0