This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:I2C 模式下 DIO4和 DIO5上的 I2C 上拉电阻器

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP007, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1181745/cc2650-i2c-pullup-resistors-on-dio4-and-dio5-in-i2c-mode

器件型号:CC2650

您好!

我正在尝试建立与 LSM9DS1 3轴运动传感器的 I2C 连接。 我一开始尝试打开 I2C 传输、以 TMP007示例和 CC2650为主读取。 我至少看不到 CC2650通过 I2C 总线发送从器件地址 我在 LSM9DS1的数据表中看到、我需要上拉电阻器来进行 I2C 连接。

我在 CC2650的数据表中查看过、但我找不到有关 DIO4和5处内部上拉电阻值的信息、无论 是否在 I2C 模式下启用了该上拉电阻器。

我是否需要外部上拉电阻器来实现与 CC2650的 I2C 传输以及该值是多少?

此致

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    GPIO 配置能够使用弱内部上拉电阻器、但 I2C 外设不依赖这些电阻器来驱动通信接口。  因此、应使用外部上拉电阻器。  最佳值应由从器件定义、也可以尝试使用常见的 I2C 上拉值、例如2.2或4.7k Ω。

    此致、
    Ryan