This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用 Android 应用程序时、压力传感器数据异常

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568995/cc2650stk-unexpected-pressure-sensor-data-if-using-android-app

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI 专家:

我的客户遇到了以下现象。 那么、您会再次检查您的侧边吗?
[现象]
使用 Android 智能手机时、CC2650STK 数据上的压力传感器为低电平。 因此、Android 应用程序似乎存在问题、因为如果使用 iOS 应用程序、我们可以读取预期的压力传感器数据。
以防万一、我总结了环境、如下所示。
Android:6.00
SensorTag 固件:1.32
SensorTag 硬件:1.30

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、

    您可以让客户访问 git.ti.com/.../1 、以便他们可以在校准更改后更新其定制 Android 应用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您的回答。
    我会将此信息告知我们的客户。 顺便说一下、您是否已修改此问题下一次应用程序更新? 此外、此应用程序代码(SensorTag-20-Android)是否与最新发布的应用程序相同。我想知道此代码是旧代码。 换言之、您是否披露最新的应用程序代码?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    请回答我的问题吗?

    BR

    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、

    由于许可限制、我们无法发布最新的 Android 应用程序源代码。 Android LE 开发的示例现在有很多、包括用于生成 Android 配置文件代码的 Bluetooth Developer Studio 插件。 希望这些和其他在线示例将帮助指导您的客户开发 Android 应用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢您的评论。
    我知道您现在无法提供最新的 Android 应用程序代码。

    顺便说一下、您是否计划将此问题修改为下一次应用程序更新?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    您是否对此问题有任何更新?

    此致。
    Kaka