This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过 BT5实现的低质量音频

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/635872/cc2640r2f-low-quality-audio-via-bt5

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOST

您好!

我的客户正在评估采用蓝牙5音频的 PoC。 我的理解是、我们可以使用 CC2640R2F、也可以使用 CC2640R2F 进行音频传输(低质量)。 我们是否可以为电子原理图+ PCB 布局推荐 TIDA 或解决方案、使客户能够通过蓝牙5传输音频? 它们能否将(部分)麦克风和/或 I2S 直接连接到 CC2640R2FRGZR?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    他们是否在 GitHub 上看到了音频示例? github.com/.../simplelink_sdk-1.40

    音频示例使用具有 I2S 和 I2C 的 CC3200AUDBOOST BoosterPack。

    音频示例使用蓝牙4.2、但它们可能可以移植到 BLE5-Stack 以利用 LE 2M PHY 实现更高的吞吐量。