This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:cc2541:距离问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/688628/cc2541-cc2541-range-issue

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2592

我正在使用 CC2541 + CC2592范围扩展器。 它的范围不是很好。 如何扩大其范围? 另外、请参考适合这种情况的最佳天线?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否进行过任何导电测试(Tx 功率、灵敏度等) 在您的板上?

    您使用的天线是什么?

    您是否验证了电路板上的天线匹配?

    您的覆盖范围是多少?

    您是否使用了 E2E 论坛上提供的范围估算器电子表格? 下面是指向范围估算器的链接

    谢谢、

    PM