主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-ULPSENSE
团队、
尝试将电容式触控与 SCE 配合使用的客户对 Sensor Controller Studio 的过程有一些疑问。
(当前使用 LaunchPad + BOOSTXL-ULPSENSE)
1) tdcGetValue
我们假设 tdcGetValue()获得的值(源时钟频率)在以下两种情况之间存在差异,但这是正确的吗?
情况1:tdcSetCntSource()刚刚设置为96M (不除以 tdcEnablePrescaler())
情况2:如果 tdcSetCntSource()设置为96M,tdcEnablePrescaler()设置为16个分部
2) 2)如何驱动 tdcEnablePrescaler
如果使用预分频器、则必须将 tdcSetTriggers ()中的#startTrigger 设置为 TDC_STARTIG_TDC_PRE、并将#stopTrigger 设置为 TDC_STOPTRIG_TDC_PRE。
但是,如果设置了该值,则 tdcCheckDoneEv(1)的返回值不会完成(1),即使强制 tdcGetValue()获取该值,valueL 也只固定为2 (valueH 为0)。
(tdcSetTriggers ()中的 ignoredStopTriggerCount 是用0和1完成的)。
我可以有一个可以执行 tdcEnablePrescaler 的示例代码吗?
感谢您的支持。
此致、
Nonaka