This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:希望将 HCI 命令从我的 PC 发送到 CC2564MODA

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, BOOST-CC2564MODA, CC256XCQFN-EM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/883230/cc2564moda-want-to-send-hci-commands-from-my-pc-to-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他部件: 、CC256XCQFN-EM

您好!

我正在尝试使用 MSP432P401R 上方的 CC2564MODA 创建射频设置。 我想使用 HCITester 从 PC 使用 HCI 命令来控制控制器。  

我之前从蓝牙堆栈加载其中一个配置文件、因此、我在输入 HCI 命令时收到超时错误。  

我在其中一个论坛上得知、为此、我需要将 MSP432置于透明模式、以便它通过 COM 端口从 PC 获取 USB 输入、并相应地向控制器提供 HCI 命令、反之亦然。

还了解到、类似的东西以前是硬件评估工具的一部分、由于 Windows 不兼容而折旧。  

那么、您能帮我解决这个问题吗? 我是否可以在 MSP432上加载 API 或配置文件、它将在传输模式下工作、从 USB 获取输入并向控制器发送 HCI 命令?

我还想知道是否需要连接任何跳线? 目前、我将 CC2564MODA 放在 MSP432P401R 评估板的顶部、而无需连接任何跳线。  

请尽快回复。  

谢谢、

Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    请尝试附加的示例以透明模式运行 MSP432P401R。 我在 readme.txt 文件中添加了一些说明。

    e2e.ti.com/.../MSP432_5F00_TransparentMode_5F00_CCS_5F00_July_5F00_2017.zip 

    [引用 user="Deepak Gupta1">我还想知道是否需要连接任何跳线? 目前、我将 CC2564MODA 放在MSP432P401R 评估板的顶部、而无需连接任何跳线。  [/报价]

    默认跳线配置应足以启动电路板。 有关详细信息、请参阅以下用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/swru444a/swru444a.pdf 

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Vihang、这对我很有帮助。 我能够使用上述程序向 CC2564MODA 发送命令。  

    我不需要按照 自述文件中的说明在预定义符号中设置__support_boost_Moda__标志。 但出于好奇,我想知道,如果必须在哪里定义这一标志?  

    谢谢、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我很高兴您能使用它!

    [引用 user="Deepak Gupta1">如果必须定义此标志,我想知道在哪里需要定义它?  [/报价]

    该标志需要在工程的"预定义符号"中定义、以便应用于该工程中的所有文件(例如 CCS 中的工程属性)。

    [引用 user="Deepak Gupta1"]我不需要按照 自述文件中的说明在预定义符号中设置__support_boost_Moda__flag。

    如果您使用的是 SDK 版本4.0.x.x、则无需定义此标志、因为 BOOST-CC2564MODA 是该版本中唯一支持的 EVM。 但是、较新的4.2.x.x 版本也支持 CC256XCQFN-EM (默认情况下)。 因此4.2.x.x 或更高版本需要__support_boost_Moda__标志。

    此致、

    Vihang