主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我们希望在生产设置中通过 cJTAG (2线 TMS/TCK)同时将生产固件闪存到12个 CC2652R7。
我们已确认、通过引用此 线程 并使用 UniFlash (版本:8.1.0.4135)连接每个板、可以同时对三个 LaunchPad 进行编程。
因此、我们将星型拓扑中的器件数量扩展到12、以最大限度地缩短布线长度。
而且、我们最终将使用 UniFlash 生成的独立命令行。
在这种情况下、我们有几个问题。
- LaunchPad 的 XDS110 OUT 连接器是否可用于此目的? 我们定制板上的 CC2652R7设计为在1.8V VCC 下运行。
- 是否需要为此目的使用 RESET 引脚? 我们希望尽可能减少闪存所需的信号连接数量。 (不用于调试)
- 对于闪存、此并行连接应该正常。 但是、为了在闪存后进行验证、这个连接可能是问题、这是因为所有 CC2652R7在同一信号路径上同时传输回读内容、从而产生 ORed 位。 因此、我们认为无法正确执行回读验证。
在通过 cJtag 进行多个器件连接时、为实现此生产目的进行闪存后、选中"程序加载期间使用 CRC 验证"是否足以进行验证?
我们希望确保在生产过程中正确刷写同一连接下的所有器件、而不会出现任何错误。 - "程序加载期间使用 CRC 校验"的作用是什么。 选项实际可行吗?
我们认为、在选中此选项的同时生成独立命令行将启用"-v"选项作为命令行参数。
但当我们查看由独立命令行生成的日志时、此选项似乎不会读回闪存后的所有写入内容。 - 对于此配置、我们是否应该考虑其他可能的问题?
谢谢你。