This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:启动期间的功耗

Guru**** 1708710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1236331/cc2651r3sipa-power-consumption-during-startup

器件型号:CC2651R3SIPA

大家好、

我们是否有任何关于启动期间预期功耗的数据? 我们的客户在系统开启期间看到电流浪涌、我们正在尝试确定 CC2651对此产生了什么影响。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:
    我已将其分配给相关专家。 同时、您能否跟进他们看到的电流大小是多少、以及他们是否仅通过将 CC2651芯片与系统隔离进行了测试?

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我正在等待来自我们的验证/SW 团队的数据。

    同时、它们在启动时测量多大的电流?

    另一方面、大电容是导致电流浪涌高于常规水平的常见原因。 它们是否有任何电容值大于参考设计中建议的值?

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的参与。 请告诉我您从团队收到的回复。

    我将通过电子邮件跟进测试数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    启动期间的电流为550 - 600mA。 我们是否知道此器件在启动期间是否可以实现?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    550 - 600mA 绝对太大、无法让器件消耗。 我将申请样片并确认该值、同时等待我们的验证团队提供数据。

    我将最迟在6/20之前给出回复、因为发送样片需要3-5个工作日。

    我相信最快的解决方案是让客户隔离 CC2651并直接为其供电、而无需外设并测量启动电流。 这将缩小潜在的根本原因。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我能够 使用 N6705B 直流电源分析仪捕获 CC2651R3SIPA 的启动电流、最大电流约为136mA。 我们可以将该器件排除为根本原因。 客户可以使用的一种故障排除方法是、一次移除一个有源器件、直到他们在启动时观察到显著的电流消耗。

    此致、

    Bun