主题中讨论的其他器件:CC2650
我公司拥有 CC1352P1 SoC、我们想要使用蓝牙 BLE + SubGHz。 目标是在需要配置器件时启用 BLE、并维护 SubGHz 网络以交换传感器数据。 是否可以使用 Contiki-NG 或其他操作系统? 我在其他论坛上没有找到该怎么做。
我们目前拥有支持 CC2650和 Contiki-NG 的2.4GHz 网络、但我们的目标是改用 CC1352P1、因为它可以在一个 SoC 中启用两个无线电。
感谢您的任何帮助、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我公司拥有 CC1352P1 SoC、我们想要使用蓝牙 BLE + SubGHz。 目标是在需要配置器件时启用 BLE、并维护 SubGHz 网络以交换传感器数据。 是否可以使用 Contiki-NG 或其他操作系统? 我在其他论坛上没有找到该怎么做。
我们目前拥有支持 CC2650和 Contiki-NG 的2.4GHz 网络、但我们的目标是改用 CC1352P1、因为它可以在一个 SoC 中启用两个无线电。
感谢您的任何帮助、谢谢!
尊敬的 Jonathan:
我们提供了 DMM 库和示例、可让您实现上述解决方案: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/dmm/dmm_user_guide/html/dmm-guide/index-cc13xx_cc26xx.html#dynamic-multi-protocol-manager-user-s-guide
尽管我们没有专有协议和 BLE 示例、但您可以将15.4堆栈配置为通过 SUB1进行通信。 这将使您能够利用现成的示例。
此致、
亚瑟
谢谢! 接下来的问题是:是否可以将 DDM 集成到 FreeRTOS 中? 还是仅限 TI-RTOS?
尊敬的 Jonathan:
这确实是可行的、如我们的 Matter 示例中所示: https://github.com/TexasInstruments/matter/tree/v1.0-ti-branch/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7
但是、如前所述、遗憾的是、我们还没有现成的 CC1352P1 DMM + FreeRTOS 示例。
此致、
亚瑟