This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:示例:##39;mcuboot_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang'编译后无法正确运行

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436479/cc2340r5-example-mcuboot_lp_em_cc2340r5_nortos_ticlang-cannot-run-correctly-after-compilation

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我使用了文件"\ hexfiles \ mcuboot_onchip_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang。 HEX'并根据下图将其刷写。 应用程序可以正常运行;


使用演示"mcuboot_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang"重新编译生成的文件、请按照下图中的说明进行刷写、但应用无法运行。


我想知道演示"cuboot_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang"是否需要任何其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们将查看所提供的信息并尽快作出回应。 同时、您能否确认您在 Uniflash 中指定的地址与 mcuboot 项目和 basic_ble 项目中使用的地址一致?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前加入 OAD 功能后、启动时间比较长、所以我想取消指示灯的闪烁和图像验证、提高启动速度。 您能为我提供这样的版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题是、mcuboot 项目中的时隙大小设置不正确。 您考虑为图像选择的插槽尺寸是多少? 您是否修改了默认值(不是屏幕截图中的值)?

    您需要确保此大小与 mcuboot 项目中 flash_map_backend.h 文件内定义的大小相同:boot_secondary_1_size。

    BR、

    David。