This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]在 Elptrotronic&#39的 C2000串闪存工具中为 C2000器件提供 cJTAG 支持

Guru**** 633810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070231/faq-cjtag-support-for-c2000-devices-in-elptrotronic-s-c2000-gang-flashing-tool

“线程:C2000系列”中讨论的其它部件

大家好,

Elprotronic 的 C2000系列闪存编程工具现在支持 TMS320F28004x,TMS320F28002x 和 TMS320F28003x 器件的 cJTAG。

请通过  support@elprotronic.com 联系 Elprotronic 获取任何支持  

谢谢,此致,
瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此帖子,因为这是一个常见问题。