This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052:JTAG 和 C2000之间的连接电路

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1075617/tms320f28052-connection-circuit-between-jtag-and-c2000

部件号:TMS320F28052

您好,

1) 未连接 JTAG 时,如果黄色引脚打开,是否正常?

2)以下是如何处理未使用的针脚的方法?

GPIO・・・打开并设置为“输出”

3) 在板上安排 MCU 和 JTAG 时,除以下关于模式设计的要求外,还有什么其他要求?

・在 XRS 和 VSS 之间连接100nF 或更低电容器(降噪)。

・将去耦电容器连接到 VDDIO 的每个引脚

・“当我不想使用外设功能时,请设置为 GPIO。 (在重置时将其配置为输入)”

・仿真器和微型计算机之间的距离应在6英寸(15.24毫米)以内。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关注

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="465179" url="~ë/support/intrles/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1075617/tms320f28052- JTAG 和 C2000之间的连接电路]1) 如果未连接 JTAG 时黄色引脚打开,是否正常?

    TMS,TDI,TDO 和 TCK 可以保持打开状态。 TRST 应仍有一个下拉电阻器(~2.2k 欧姆)。

    [引用 userid="465179" url="~ë/support/intrles/c2000-intr控制 器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1075617/tms320f28052- JTAG 和 C2000之间的连接电路]2)以下是如何处理未使用的引脚的信息?

    此线程提供了有关如何配置未使用的 GPIO 的更多背景信息: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965575/tms320f280049-termination-of-unused-adc-gpio-pins 

    [引用 userid="465179" url="~ë/support/naprogs/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forum/1075617/tms320f28052- JTAG 和 C2000之间的连接电路]3) 在安排主板上的 MCU 和 JTAG 时,除以下要求外,是否有任何其他要求?

    你提供了一个很好的总结,我没有任何特别的补充。  

    这是一份很好的应用报告,提供了有关专为 C2000器件设计的更多详细信息: TMS320F28xx 和 TMS320F28xxx 的硬件设计指南

    此致,

    Marlyn