This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:gmake 上的 CCS subdir_rules.mk 错误。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1081981/tms320f28379d-ccs-subdir_rules-mk-error-on-gmake

部件号:TMS320F28379D
“线程”中讨论的其它部件:CODECOMPOSERC2000WARE

您好,

我正在尝试编译源代码,大约一个月的时间都按预期运行,现在我尝试编译时遇到了下一个错误:


****项目 GPIO _ex2_toggle 的配置 CPU1_RAM 的构建****

"C:\\ti\\ccs1040\\CCs\utils\\bin\\gmake "-k -j 12 all -O

生成文件:"./GPI_ex2_tog.syscfg"
subdir_rules.mk:16:目标'build_97286625'的配方失败
gmake:***[buile-97286625]错误1
Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。

****构建完成****

我尝试创建新项目,使用示例甚至创建 CodeComposer Studio 的新安装,但错误仍然存在。

 我正在将 CodeComposer10.4.0与 C2000Ware_3_04_00_00配合使用  

请提前感谢您的参与。

  丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装了 CCS 的任何新更新,您能告诉我们吗? 是否可以附加包含控制台输出窗口中的完整结果的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino 您好,

    我不记得在 CSS 上安装了更新。

    我使用的版本是:

    Code Composer Studio

    版本:10.4.0.202105291800
    内部版本号:N202105291800  

    控制台输出的结果如下:

    ****项目 GPIO _ex2_toggle 的配置 CPU1_RAM 的构建****

    "C:\\ti\\ccs1040\\CCs\utils\\bin\\gmake "-k -j 12 all -O

    生成文件:"./GPI_ex2_tog.syscfg"
    subdir_rules.mk:16:目标'build_97286625'的配方失败
    gmake:***[buile-97286625]错误1
    Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。

    ****构建完成****

    没有更多了。

    我不知道 CCS 为什么在我的 PC 上仍然无法正常工作,我已经解决了在 PC 上的虚拟机上安装 CCS 和 C2000Ware 的问题。

    在虚拟机内,编译工作正常。

     谢谢,

      丹尼尔