“线程”中讨论的其它部件:CODECOMPOSER, C2000WARE
您好,
我正在尝试编译源代码,大约一个月的时间都按预期运行,现在我尝试编译时遇到了下一个错误:
****项目 GPIO _ex2_toggle 的配置 CPU1_RAM 的构建****
"C:\\ti\\ccs1040\\CCs\utils\\bin\\gmake "-k -j 12 all -O
生成文件:"./GPI_ex2_tog.syscfg"
subdir_rules.mk:16:目标'build_97286625'的配方失败
gmake:***[buile-97286625]错误1
Gmake:目标“全部”不会因为错误而重做。
****构建完成****
我尝试创建新项目,使用示例甚至创建 CodeComposer Studio 的新安装,但错误仍然存在。
我正在将 CodeComposer10.4.0与 C2000Ware_3_04_00_00配合使用
请提前感谢您的参与。
丹尼尔