This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2.8335万-EP:这是否可以用于工业应用中使用的无铅板?

Guru**** 1507300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089152/sm320f28335-ep-can-this-be-used-on-a-lead-free-board-used-in-industrial-application

部件号:SM320F2.8335万-EP

我们使用符合RoHS和REACH标准的TMSSM320F2.8335万。

 在SM320F2.8335万-EP数据表中,RoHS和 REACH字样 不存在。

引脚的表面是否适合无铅焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想说明您使用的是TQFP还是BGA版本的设备。  TQFP设备符合RoHS/REACH标准,表面无铅,可用于您的无铅流程。

     BGA是仍在焊球中使用铅/锡的型号。

    如果您需要在无铅环境中使用BGA,我不能在这里提供指导,我认为您的PCB室更适合就允许/不允许的流量提供输入。

    最佳,

    Matthew