This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:TripZone平均PWM占空比测量

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090964/tms320f280025c-tripzone-mean-pwm-duty-cycle-measurement

部件号:TMS320F28.0025万C
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

您好,

我正在使用ePWM模块的跳闸区域来使我的C2000控制电机的电流。

我的设置是:INA (电流测量)>> C2000 CMPSS (定义电流设定点)>> ePWM (使用TripZone控制电流)

由于我需要计算电机电流功率,因此我必须确定TripZone控制的PWM的占空比。 是否有建议的方法来执行此操作?

我的当前代码使用eCAP模块,该模块使用DMA捕获一组10个PWM周期,以便能够计算平均准时时间。 无论如何,我希望有一个更好的方法来获得跳闸区域控制的PWM信号的平均占空比。

此致,

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我109.0964万我的28.0025万的当前代码使用eCAP模块,该模块使用DMA捕获一组10个PWM周期,以便能够在时间内计算平均值。 无论如何,我希望有一个更好的方法来获得跳闸区域控制的PWM信号的平均占空比。[/QUOT]

    我将建议通过输入Xbar捕获ePWM GPIO,并通过ECAP测量它们。 另一种方法是使用CLB模块执行此操作。

    您当前如何进行配置?

    您是否在使用C2000 sysconfig (GUI配置工具)

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nima:

    我的当前配置使用输入Xbar,并按照您的建议使用eCAP进行测量。 这是可行的,但我想知道是否有更优雅的方式。

    目前我没有使用sysconfig。

    谢谢,此致,

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解! ePWM上没有内部占空比测量值。 您已实施的就是要去的地方!