请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万C Thread:sysconfig中讨论的其它部件
您好,
我正在使用ePWM模块的跳闸区域来使我的C2000控制电机的电流。
我的设置是:INA (电流测量)>> C2000 CMPSS (定义电流设定点)>> ePWM (使用TripZone控制电流)
由于我需要计算电机电流功率,因此我必须确定TripZone控制的PWM的占空比。 是否有建议的方法来执行此操作?
我的当前代码使用eCAP模块,该模块使用DMA捕获一组10个PWM周期,以便能够计算平均准时时间。 无论如何,我希望有一个更好的方法来获得跳闸区域控制的PWM信号的平均占空比。
此致,
Markus