This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:忽略输入引脚的故障

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092320/tms320f280025c-ignore-glitches-from-input-pin

部件号:TMS320F28.0025万C
Thread: sysconfig中讨论的其它部件

大家好,

我使用 的是TMS320F28.0025万C,并且使用 GPIO8 引脚作为输入引脚,我的输入信号有时会出现42毫秒的小故障。

请告诉我如何配置输入引脚的采样窗口 以忽略 故障。

祝您好!

迪帕克

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我们的sysconfig工具可以轻松配置采样窗口。

    查看在sysconfig中设置配置时生成的代码。

    https://www.ti.com/lit/spracx3

    您只需设置“限制”窗口。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时请注意,毛刺来自外部信号。 我们只是在尝试筛选它。