This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:CAN引脚映射

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093581/tms320f280025c-can-pins-mapping

部件号:TMS320F28.0025万C

您好,

F28.0049万C的库存已用完。 我们决定改用F28.0025万C,因为它在引脚和性能方面与我们的应用非常兼容。 使用相同印刷电路板的唯一问题是CAN引脚。 我们的CAN 连接到  64QFP封装的PIN33 (TX)和PIN34 (RX)上。 遗憾的是,F28.0025万C CAN TX RX 不能映射到这些引脚。 我想知道,我是否可以使用X-bar功能来将CAN TX RX分别映射到F28.0025万C上的PIN33和PIN34? 我们非常感谢您的帮助。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad:

    输入XBAR可以接收来自任何GPIO的信号,但这些信号仅路由到少数外围设备(eCAP,ePWM,ADC)。  输出XBAR也只有少数输入源,其中没有来自CAN外围设备的输入源。  在F28.0049万 64引脚上,CANB RT/TX在引脚33和34上可用,但是在F28.0025万上,只有Cana存在,因此没有合适的选项。  在F28.0025万C上,引脚34可以配置为CAN_TX,因此您可能需要识别CAN_RX的另一个未使用的GPIO。  很遗憾,使用Cana的交换机可能需要一些硬件更改才能切换到F28.0025万C。

    此致,

    约瑟夫