请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万C 您好,
F28.0049万C的库存已用完。 我们决定改用F28.0025万C,因为它在引脚和性能方面与我们的应用非常兼容。 使用相同印刷电路板的唯一问题是CAN引脚。 我们的CAN 连接到 64QFP封装的PIN33 (TX)和PIN34 (RX)上。 遗憾的是,F28.0025万C CAN TX RX 不能映射到这些引脚。 我想知道,我是否可以使用X-bar功能来将CAN TX RX分别映射到F28.0025万C上的PIN33和PIN34? 我们非常感谢您的帮助。