您好,
我在使用XDS200调试器时遇到问题,它与通过 Blackhawk隔离适配器连接的自定义板上的F28.0045万配合使用。 基本上, 我遇到了线程中报告的完全相同的行为。 主要区别是我使用的是XDS200调试器而不是XDS110,而我的目标是不同的。
下面是我的目标配置的屏幕截图:
以下示意图显示了从JTAG端口到MCU的连接:
当我在没有隔离的情况下测试连接时,一切都通过了。 但当我尝试隔离时,我收到'C_ERR_PATH_MEAS'错误:
我曾尝试降低JTAG时钟频率,但它没有帮助。 如果我将其调低(如低于500kHz),我会收到以下错误:
我用两种不同的调试器/隔离器组合尝试了这种方法,结果相同。 在使用F2.8379万D调试其他主板时,使用相同的调试器/隔离器没有问题,因此我认为调试器/隔离器在这里没有故障。 但我的应用程序在不久的将来将需要隔离,这是无法解决的。
请提供建议