主题中讨论的其他部件:C2000WARE
我安装 了C2000Ware_4_01_00_00 并尝试使用/指向它,但失败。
我更改为C2000Ware_4_01_00_00,如下所示 :


然后点击“应用并关闭”,退出CCS,然后重新启动CCS,但在编译时,它仍然会出现错误,显示如下消息:
*****************
>>编译失败
device/subdir_rules.mk:9:目标'device/device.obj'的配方失败
"..\device\device.h",第402行:错误#148:声明与"void __error__(car *,UINT32_t)"不兼容(在"C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\driverlib\f28002x\driverlib\debug.h"的2000的第2.8002万第53行声明)
"../device/device.c",第146行:错误#20:标识符"sysctl_Periph_CLK_HRCAL"未定义
"../设备/设备.c",第261行:警告#225-D:函数“DCC_verifyClockFrequency”隐式声明
编译"../device/device.c"时检测到2个错误。
gmake:***[device/device.obj]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
*****************
并且CCS仍然指向 C2000Ware_3_01_00_00,如下所示:

您能告诉我如何让CCS使用/指向 C2000Ware_4_01_00_00吗?