请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万C 本文档仅解释了LIN模块可配置为多缓冲区,但具体而言,在SCI模式下,我们是否知道该缓冲区是否像FIFO队列一样使用? 我正在尝试进行基于轮询的数据传输(即尽可能不需要中断),如果这里有队列,这对我的用例来说很方便。
我尝试简单地将模式更改为多缓冲区,并将帧长度设置为8 (与字符长度相同),类似于示例3,但我不确定这些功能的效果以及是否足够。
请您在这里向我指出正确的方向吗?