This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:对于HIC模块,主机选择问题

Guru**** 2462880 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096641/tms320f280025c-for-hic-module-host-selections-issue

部件号:TMS320F28.0025万C
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8379万DLAUNCXL-F28.0025万CC2000WARE

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

 使用 TMS320F28.0025万C的HIC模块时,客户有以下问题:

1) 0025作为一种设备,HIC的主机可以使用什么? 哪种芯片支持的是? SPRACR2应用手册中提到了两个芯片,可用作主机的EMIF模块,Sitara AM57x和TMS320F2.8388万。

2) TMS320F2.8379万d是否可以用作主机? 其CCS库文件没有inc/hw_hichi.h文件。

3) 2.8335万能否作为HIC模块的外部主机? 2.8335万的XINTF模块与388的EMIF模块有何区别? 这2能否实现相同的功能?

4)如何编写GPIO模拟的高内存协议?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    谢谢,期待您的回复。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry

    1.如果您正在检查哪些所有设备都可以作为HIC的主机,则任何支持异步RAM协议的设备都可以用作主机。 它不仅限于Sitara AM57x或TMS320F2.8388万

    2.可以,TMS320F2.8379万d 可用作主机。 我正在将标题文件中的问题转发给我们的软件专家。

    3.任何支持异步RAM协议的设备都可以是一个骗局,从第一印象看,XINTF似乎确实支持该协议。让我仔细检查一下,然后再与您谈谈

    4.我不太明白GPIO模拟异步RAM的问题。请您详细说明一下吗?

    此致,

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    关于项目3,我已经与专家进行了确认,XINTF将支持连接到HIC。 唯一的限制是XINTF不支持Byte启用。

    此致,

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Praveen:

    感谢您的支持!

    1.</s>2000 2000109.6641万28.0025万406.6988万406.6988万如果您正在检查哪些所有设备都可以作为HIC的主机,则任何支持异步RAM协议的设备都可以用作主机。 它不仅限于Sitara AM57x或TMS320F2.8388万[/QUOT]

    客户正在使用LaunchPad - TMS320F2.8379万DZWTT 7美元C-I6AR6KW GI,它只有80个引脚。  而用于CCS EMIF的37x库文件有80-90个引脚。

    TMS320F2.8379万DZWTT 7C-I6AR6KW GI:

    1. 此芯片模型有多少个引脚,您能否帮助提供模型数据手册和379原理图的确切位置?
    2. 丝网屏幕上的数字是否与GPIO对应?
    3. EMIF的GPIO是否也可自定义为其它引脚?
    4. 能否任意多路复用GPIO?
    2.</s>2000 2000109.6641万28.0025万406.6988万406.6988万可以,TMS320F2.8379万d 可用作主机。 我正在将标题文件中的问题转发给我们的软件专家之一。[/QUOT]

    如何使用C2000-EMIF_ConfigurationTool?是否需要下载 软件?

    3.任何2000任何支持2000支持JTF109.6641万JTF RAM28.0025万 RAM协议406.6988万协议的406.6988万的设备都可以是一种设备,如果您想从这种协议中获得支持,请先进行复选[Xlesync/Xme]。

    您能否帮助列出一些支持异步RAM协议的设备?

    4.</s>2000 2000109.6641万28.0025万406.6988万406.6988万我不太明白GPIO模拟异步RAM的问题。您能详细说明吗?[/QUET]

    不支持Async RAM协议的器件(例如TMS2.8034万),它们如何与软件进行模拟? 是否有示例程序?

    关于下面的示例项目,是否可以直接使用它们?  0025的程序使用GPIO244,但实际的LAUNCXL-F28.0025万C没有这么多引脚。

    客户希望使用LaunchPad - TMS320F2.8379万DZWTT 7美元C-I6AR6KW GI与 LAUNCHXL-F28.0025万C连接以进行HIC通信,应如何修改示例程序?

    主机端:<C2000WareInstallDir>\driverlib\f2838x\Examples\C28x\EMIF\CCS\EMIF_EX7_16bit_asram_hic_fsi</s>2838

    设备端:<C2000Ware安装目录>\driverlib\f2.8002万x\examples\hic\CCS\hic_ex2_config_16bit_fsi

    谢谢,此致,

    樱桃

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    2)109.6641万"]2) TMS320F28379d28.0025万 TMS320F28379d是否2.8379万是否可以作为主机? 其CCS库文件没有inc/hw_hichi.h文件。

    是的,F2837xD可以充当主机。 是的,目前尚未为F2837xd填充hw_hic.h文件。 我将在下一个c2000Ware版本中添加此项。 同时,可用于f2838x的hw_hic.h也可用于f2837xd。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    Praveen在接下来的2天里是OOO,请期待他在11日的下一次回复。

    最佳,
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    此2000此芯109.6641万芯片28.0025万片型号407.1262万型号的407.1262万的针脚数,您能否帮助提供型号和示意图数据的确切位置[379]?

    -->启动板的示意图位于<C2000WARE install dir>\boards\LaunchPad区域

    丝绸109.6641万丝绸屏幕28.0025万屏幕上407.1262万上的407.1262万的数字是否与该数字对应? [/引述]

    -->屏幕上显示的编号通常与GPIO编号相对应,但请在主板示意图中交叉核对,以确认它,因为我没有在所有启动板上进行检查

    EMIF2000 EMIF是否109.6641万是否还28.0025万还可以407.1262万可以自407.1262万自定义到其他引脚?
    [/quote]

    -->这取决于设备对设备。 例如,在F2838x上,某些EMIF1引脚也附带了附加的GPIO。 确认这一点的最佳位置是在相应设备的数据表上

    您2000您可以109.6641万可以帮助28.0025万帮助列出407.1262万列出一些407.1262万一些支持Async RAM协议的器件吗?

    -->基本上,任何支持EMIF和XINTF的设备都可以充当主机。 要检查支持EMIF和XINTF的器件,请参阅C2000外设指南: https://www.ti.com/lit/ug/spru566o/spru566o.pdf

    不2000不支持109.6641万支持ASync28.0025万ASync RAM407.1262万 RAM协议407.1262万协议(例如TMS2.8034万)的器件如何与模拟? 是否有示例程序?[/QUOT]

    -->如果您参考的是我们通过软件使用GPIO模拟异步RAM协议的示例,则没有任何示例可以证明这一点。这是可行的,但可能难以用软件模拟确切的异步计时要求。

    28.0025万/4071262#4071262]关于407.1262万关于下面407.1262万下面的示例项目,是否可以直接使用?  0025的程序使用GPIO244,但实际的LAUNCXL-F28.0025万C没有这么多引脚。[/QUOT]

    -->必须调整该示例以确定主板中可用的pinmux选项。 我认为,在电子工业及工业安全方面,发射台可能不具备所有所需的全球公益物。 最好使用控制卡尝试EMIF,因为它具有更多的引脚。 尽管如此,请允许我与相应的专家核实,并与您联系

    此致,

    Praveen

    [/quote][/quote][/quote]