线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8379万D, LAUNCXL-F28.0025万C, C2000WARE
大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
使用 TMS320F28.0025万C的HIC模块时,客户有以下问题:
1) 0025作为一种设备,HIC的主机可以使用什么? 哪种芯片支持的是? SPRACR2应用手册中提到了两个芯片,可用作主机的EMIF模块,Sitara AM57x和TMS320F2.8388万。
2) TMS320F2.8379万d是否可以用作主机? 其CCS库文件没有inc/hw_hichi.h文件。
3) 2.8335万能否作为HIC模块的外部主机? 2.8335万的XINTF模块与388的EMIF模块有何区别? 这2能否实现相同的功能?
4)如何编写GPIO模拟的高内存协议?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃