请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F28.0025万C 尊敬的TI 工程师:
我不 清楚 C 文件备注中的此示例。 我对 这个例子有两个问题。
1. 根据示波器, 我 发现 当 CMPA 从3000 到4000时,epwm1A具有较高的电平。 似乎 epwm1A 从 0开始有3000 TBCTR延迟。 这是对的?
2. 如何 在 epwm1B中重新执行操作?
祝您一切顺利,
焦炭。