请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万C Thread:sysconfig, C2000WARE中讨论的其它部件
您好,
我正在使用F28.0025万C Launchpad进行sysconfig设置。
我希望ePWM 1,2,3配置为向上计数,当TB计数器为0和周期(双边采样)时,阴影寄存器加载。
在sysconfig\Control\ePWM\ePWM时间基准\Time Base Period Load Event中,下拉列表显示3个选项:
"...时基计数器达到0时"
"...达到0,并进行同步"
"...同步发生时"
。
进入C2000ware的F28.0025万C\driverlib\ePWM\ePWM.h,在loadMode参数下,我想使用_load_on_CNTR_zero_period
//! 计数器等于零或句点时加载
ePWM_COMP_LOW_ON_CNTR_ZERO_Period = 2,
看起来sysconfig中没有此选项。 目前是否有建议的解决方法? sysconfig自动生成的board.c文件将在每次编译正确时重写?