Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
我正在尝试 使用 自己的控制卡 F280025C、自己的硬件板和1个 HP PMSM 电机来实现通用电机控制实验室。
在 BUILD2中、motorVars_M1.speed_Hz 不遵循 motorVars_M1.speedRef_Hz。
2.如文档 spruj26.pdf 中所述、我已根据电机更改了以下参数
#define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz (10.0f) // Hz // Hz -建议设置为额定电机电频率的10%
#define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz (110.0) // Hz // Hz -建议设置为额定电机电频率的100%
#define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V (10.0f) //伏特 //伏特-建议设置为额定电机电压的15%
#define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V (70.0f) //伏特 //伏特-建议设置为额定电机电压的100%
但获得的电流和电压波形不是文档中提供的。
请查看以下已获得的数据记录波形和表达式窗口的附件
数据记录电压波形 数据记录 电流波形

力角发生器 估算器中的电机转子角度


表达式窗口

请仔细研究这个问题。